DOCA0006DE-08

Hauptmerkmale

Funktion

PM3200

PM3210

PM3250

PM3255

Messeingänge über Spannungswandler (1 A, 5 A)

Messeingänge über Spannungswandler

4-Quadranten-Energiemessungen

Elektrische Messungen (I, In, V, PQS, LF, Hz)

Klirrfaktor – Strom und Spannung

Strom, Leistungsmittelwert, aktuell

Strom, Leistungsmittelwert, Spitzenwert

Minimal-/Maximal-Momentanwerte

Leistungsmittelwert-Protokolle

Energieverbrauchsprotokoll (Tag, Woche, Monat)

Mehrfachtarif (interne Uhr)

4 Tarife

4 Tarife

4 Tarife

4 Tarife

Mehrfachtarif (Fernsteuerung durch DE)

4 Tarife

Mehrfachtarif (Fernsteuerung durch Kommunikation)

4 Tarife

4 Tarife

Messanzeige

Digitaleingänge

2 Digitaleingänge

Digitalausgänge

2 Digitaleingänge

Impulsausgang

Alarme mit Zeitstempel

QR-Code

Modbus-Kommunikation

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.