DOCA0006DE-08

Impulsausgang einstellen (PM3255)

Befehlsnummer

Aktion
(L/S)

Größe

Typ

Einheit

Bereich

Beschreibung

2003

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

1

UInt16

0, 1

Impulsausgang

  • 0 = DO1 deaktiviert
  • 1 = DO1 aktiviert

W

2

Float32

Impuls/kWh

0,01, 0,1, 1, 10, 100, 500

Wirkenergie-Impulsfrequenz

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

1

UInt16

0, 2

Impulsausgang

  • 0 = DO2 deaktiviert
  • 1 = DO2 aktiviert

W

2

Float32

Impuls/kVARh

0,01, 0,1, 1, 10, 100, 500

Blindenergie-Impulsfrequenz

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

2

Float32

(Reserviert)

2038

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

1

UInt16

ms

50, 100, 200, 300

Energieimpulsdauer

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.