DOCA0006DE-08

Konventionen für LF voreilend/nacheilend

Das Messgerät wertet den Leistungsfaktor als voreilend (LF kapazitiv) bzw. als nacheilend (LF induktiv) wenn die Stromwellenform gegenüber der Spannungswellenform entsprechend vor- oder nacheilt.

Stromphasenverschiebung gegenüber der Spannung

Bei rein ohmschen Lasten ist die Stromwellenform phasengleich mit der Spannungswellenform. Bei kapazitiven Lasten eilt der Strom der Spannung voraus. Bei induktiven Lasten eilt der Strom der Spannung nach.

Stromvoreilung/-nacheilung und Lasttyp

Strom und Spannung gleichphasig (ohmsch) Strom eilt der Spannung voraus (kapazitiv) Strom eilt der Spannung nach (induktiv)

Leistung und LF voreilend/nacheilend

Übersicht über LF voreilend/nacheilend

HINWEIS: Die Unterscheidung zwischen „voreilend“ und „nacheilend“ entspricht NICHT der Unterscheidung zwischen einem positiven oder negativen Wert. Der Begriff „nacheilend“ bezieht sich stattdessen auf eine induktive Last und der Begriff „voreilend“ auf eine kapazitive Last.

Quadrant

Stromphasenverschiebung

Lasttyp

Quadrant 1

Strom eilt der Spannung nach

Induktiv

LF nacheilend

Quadrant 2

Strom eilt der Spannung voraus

Kapazitiv

LF voreilend

Quadrant 3

Strom eilt der Spannung nach

Induktiv

LF nacheilend

Quadrant 4

Strom eilt der Spannung voraus

Kapazitiv

LF voreilend

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.