DOCA0006DE-08

Energiequalitätsanalysewerte

Für die Energiequalitätsanalysewerte werden die folgenden Abkürzungen verwendet:

  • HC (Oberwellenanteil) =

  • H1 = Grundwellenamplitude

  • THD (Klirrfaktor) = HC/H1 x 100 %

THD ist eine Berechnungsart der Gesamtstörungen in einer Wellenform. Der THD gibt den Anteil der Oberwellen im Verhältnis zur Grundwellenamplitude an und ist ein allgemeiner Hinweis auf die Qualität einer Wellenform. THD wird sowohl für Spannung als auch für Strom berechnet.

Die folgende Tabelle enthält eine Auflistung der Energiequalitätswerte des Messgeräts:

Energiequalitätswerte (PM3210 / PM3250 / PM3255)

Eigenschaften

Beschreibung

THD

Strom pro Phase und Spannung pro Phase (L-L und L-N) Höchster Verzerrungswert der 3 Phasen

Mittelwert der 3 Phasen*

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.