DOCA0006DE-08

Eingangs-, Ausgangs- und Kommunikationsverdrahtung

WARNUNG
Nicht vorgesehener Gerätebetrieb
Beachten Sie, dass bei einer Unterbrechung der Messgerät-Stromversorgung eine unerwartete Änderung des Zustands der Digitalausgänge auftreten kann.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die Digitalausgänge des PM3255 sind polaritätsunabhängig.

Die Digitalein- und -ausgänge des PM3255 sind elektrisch voneinander unabhängig.

Impulsausgang (nur PM3210)

Der Impulsausgang zeigt den Primärverbrauch unter Berücksichtigung der Wandlerverhältnisse an.

Der Impulsausgang kann direkt an einen 24-V-DC-Eingang (< 30 V DC) einer SPS des Typs Zelio oder Twido angeschlossen werden.

Für andere Konzentratoren muss bei V DC / Rin > 15 mA ein Widerstand Radd = (V DC / 0,01) – Rin Ω angeschlossen werden.

Digitaleingang (nur PM3255)

Digitalausgang (nur PM3255)

Modbus (nur PM3250 / PM3255)

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.