DOCA0006DE-08

Mehrfachtarif

Das Messgerät unterstützt die Energiekumulierung für Mehrfachtarife. Es werden bis zu vier Tarife unterstützt.

Die Tarifumschaltung verfügt über die folgenden drei Steuerungsmodus-Arten:

  • Digitaleingang

  • Kommunikationsschnittstelle

  • Interne Echtzeituhr (RTC)

Sie können den Steuerungsmodus über das Display (alle drei Modi) oder über die Kommunikationsschnittstelle (nicht für die Echtzeituhr) konfigurieren.

Die Befehlsnummer 2060 wird zum Konfigurieren des Steuerungsmodus über die Kommunikationsschnittstelle verwendet. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Kommunikation über Modbus.

Die folgende Tabelle enthält die Regeln zum Ändern des Mehrfachtarif-Steuerungsmodus per Modbus-Befehl:

Von

In

Deaktivieren

Kommunikationsschnittstelle

Digitaleingang

Echtzeituhr

Kommunikationsschnittstelle

Kommunikationsschnittstelle

Deaktivieren

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.