DOCA0006DE-08

Diagnosecodes

Falls die Kombination aus Hintergrundbeleuchtung und Fehler- bzw. Warnsymbol eine Störung oder eine abnormale Situation anzeigt, navigieren Sie zum Diagnosebildschirm und machen Sie den Diagnosecode ausfindig. Wenn das Problem nach dem Ausführen der Anweisungen in der Tabelle immer noch besteht, wenden Sie sich an den technischen Support.

Diagnosecode

PM3200

PM3250

PM3210

PM3255

Beschreibung

Mögliche Lösungen

Die LCD-Anzeige zeigt nichts an.

Überprüfen und korrigieren Sie die Einstellung des LCD-Kontrasts bzw. der Hintergrundbeleuchtung.

Die Drucktaster funktionieren nicht.

Starten Sie das Messgerät neu, indem Sie es aus- und dann wieder einschalten.

101, 102

Die Messung wird wegen eines internen Fehlers angehalten.

Der Gesamtenergieverbrauch wird angezeigt.

Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus und führen Sie Konfig. zurücksetzen aus.

201

Die Messung dauert an.

Die Frequenzeinstellungen stimmen nicht mit den Frequenzmesswerten überein.

Korrigieren Sie die Frequenzeinstellungen entsprechend der Nennfrequenz des Netzwerks.

202

Die Messung dauert an.

Die Anschlusseinstellungen stimmen nicht mit den Eingangsanschlüssen überein.

Korrigieren Sie die Anschlusseinstellungen entsprechend den Eingangsanschlüssen.

203

Die Messung dauert an.

Die Phasenfolge ist falsch.

Überprüfen Sie die Kabelanschlüsse oder korrigieren Sie die Anschlusseinstellungen.

205

Die Messung dauert an.

Datum und Uhrzeit wurden aufgrund eines Spannungsausfalls zurückgesetzt.

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.

206

Die Messung dauert an.

Der Impuls fehlt wegen einer Überlastung des Energieimpulsausgangs.

Überprüfen Sie die Einstellungen des Energieimpulsausgangs und korrigieren Sie sie bei Bedarf.

207

Die Messung dauert an.

Die interne Uhr funktioniert nicht richtig.

Starten Sie das Messgerät neu, indem Sie es aus- und dann wieder einschalten.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.