DOCA0006FR-08

Activité et historique des alarmes

La liste des alarmes actives contient jusqu’à 20 entrées à la fois. La liste fonctionne comme un tampon circulaire, les entrées les plus récentes écrasant les entrées les plus anciennes. La liste des alarmes actives est volatile. Lorsque l’appareil se réinitialise, cette liste est également réinitialisée.

Le journal historique des alarmes contient 20 entrées d’alarmes qui ont disparu. Le journal fonctionne également comme un tampon circulaire. Ces informations sont non volatiles.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.