DOCA0006DE-08

Eingangs-/Ausgangseigenschaften

WARNUNG
Nicht vorgesehener Gerätebetrieb
  • Das Messgerät darf nicht für kritische Steuerungs- oder Schutzanwendungen verwendet werden, bei denen die Sicherheit von Personen und Sachwerten von der Funktion des Steuerkreises abhängt.
  • Beachten Sie, dass bei einer Unterbrechung der Messgerät-Stromversorgung eine unerwartete Änderung des Zustands der Digitalausgänge auftreten kann.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.