DOCA0006DE-08

Eingangsimpulsmessung einrichten (PM3255)

Befehlsnummer

Aktion
(L/S)

Größe

Typ

Einheit

Bereich

Beschreibung

6014

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

1

UInt16

1, 2

Eingangsimpulsmessungskanal

W

20

UTF8

Zeichenfolgenlänge ≤ 40

Bezeichnung

W

2

Float32

1–10000

Impulsgewicht

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

1

UInt16

Eingangsimpulsmessungskanal 1: 0, 1

Eingangsimpulsmessungskanal 2: 0, 2

Digitaleingangsverknüpfung:

  • 0 = Keine
  • 1 = DI1
  • 2 = DI2

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.