DOCA0006DE-08

Digitalausgänge (PM3255)

Das Messgerät besitzt zwei Halbleiterrelaisausgänge (DO1 und DO2). Die Relaisausgänge verfügen über vier Betriebsarten:

  • Alarm: Der Ausgang wird durch das Messgerät bei Auftreten eines Alarmzustands angesteuert. Der Ausgang schaltet sich EIN (Relais geschlossen), wenn mindestens ein Alarm aktiv ist. Der Ausgang schaltet sich AUS (Relais offen), wenn der Alarm deaktiviert wird.

  • Energieausgang: Sie können DO1 nur für den Wirkenergie-Impulsausgang und DO2 nur für den Blindenergie-Impulsausgang verwenden. Sie können die Impulsfrequenz (Impuls/kWh oder Impuls/kVARh) und die Impulsdauer konfigurieren.

  • Deaktivieren: Die Digitalausgangsfunktion ist deaktiviert.

  • Extern: Der Ausgang wird durch das Messgerät aufgrund eines Befehls 21000 angesteuert.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.