DOCA0006DE-08

Geräteidentifikation lesen

Das Messgerät unterstützt die Funktion „Geräteidentifikation lesen“ mit den verbindlichen Objekten:

  • Anbietername

  • Produktcode

  • Versionsnummer

Objekt-ID

Name/Beschreibung

Länge

Wert

Hinweis

0x00

Anbietername

16

Schneider Electric

0x01

Produktcode

11

METSEPM3200

METSEPM3210

METSEPM3250

METSEPM3255

Der Produktcode-Wert ist identisch mit der Katalognummer einer jeden Referenz.

0x02

Haupt-/Nebenrevision

04

X.Y.ZTT

Entspricht X.Y in Register 1637

Die Lesen-Geräte-ID-Codes 01 und 04 werden unterstützt:

  • 01 = Anforderung einer grundlegenden Geräteidentifikation (Streamzugriff)

  • 04 = Anforderung eines spezifischen Identifikationsobjekts (Einzelzugriff)

Die Modbus-Anforderung und -Antwort sind konform mit der Modbus-Anwendungsprotokollspezifikation.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.