DOCA0006DE-08

Numerischen Wert ändern

Wenn Sie einen numerischen Wert ändern, ist standardmäßig die Ziffer ganz rechts ausgewählt (außer bei Datum/Uhrzeit). Die folgenden Parameter sind die einzigen, für die Sie einen numerischen Wert einstellen können:

  • Datum

  • Uhrzeit

  • SPW primär

  • STW primär

  • Kennwort

  • Modbus-Adresse des Messgeräts

  • Auslösesollwert

  • Abfallsollwert

  • Zeitverzögerung/Intervalldauer

So ändern Sie einen numerischen Wert:

  1. Verwenden Sie die Taste oder , um die ausgewählte Ziffer zu ändern.
  2. Drücken Sie auf , um den neuen Parameterwert zu bestätigen und zur nächsten Ziffern zu wechseln. Bearbeiten Sie bei Bedarf die nächste Ziffer oder drücken Sie auf .
  3. Bearbeiten Sie die Ziffern, bis Sie die letzte Ziffer erreicht haben. Drücken Sie erneut auf , um den neuen Parameterwert zu bestätigen.
    HINWEIS: Wenn Sie einen ungültigen Wert eingeben und auf drücken, bleibt der Cursor im Feld des jeweiligen Parameter, bis Sie einen gültigen Wert eingeben.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.