DOCA0006DE-08

Digitaleingänge

Adresse

Register

Aktion
(L/S/SB)

Größe

Typ

Einheiten

Beschreibung

PM3250

PM3255

0x1C69

7274

R

1

UInt16

Steuerungsmodus von Digitaleingang 1:

  • 0 = Normal (Eingangsstatus)
  • 2 = Mehrfachtarif-Steuerung
  • 3 = Eingangsimpulsmessung
  • 5 = Energierücksetzung (Teilenergie, Energie nach Tarif, Phasenenergie)

0x1C81

7298

R

1

UInt16

Steuerungsmodus von Digitaleingang 2

0x22C8

8905

R

2

Bitmap

Digitaleingangsstatus:

  • 0 = Relais offen
  • 1 = Relais geschlossen
  • Bit 1 = DI1-Status
  • Bit 2 = DI2-Status

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.