DOCA0006DE-08

Alarmeinrichtung

Befehlsnummer

Aktion
(L/S)

Größe

Typ

Einheit

Bereich

Beschreibung

7000

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

1

UInt16

PM3250:
1, 6, 8, 9, 11, 30

PM3255:
1, 2, 5–16, 19, 28, 30–32, 41

Alarm-ID

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

1

UInt16

0, 1

  • 0 = Deaktiviert
  • 1 = aktiviert

W

2

Float32

Alarm-ID 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 19: 0,0–9999999,0

Alarm-ID 9, 10, 16, 30: -9999999,0–9999999,0

Alarm-ID 12, 13: -2,0–2,0

Alarm-ID 28, 31, 32: 0,0–1000,0

Alarm-ID 41: 0–999999999

Auslösesollwert

W

2

UInt32

(Reserviert)

W

2

Float32

(Reserviert)

W

2

UInt32

(Reserviert)

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

4

UInt16

(Reserviert)

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

1

UInt16

(Reserviert)

20000

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

2

Float32

0,0–99,0

Abfallsollwert

W

2

UInt32

0–999999

Auslösezeitverzögerung

W

1

Bitmap

0, 1, 2, 3

PM3250: Reserviert

PM3255: Digitalausgang an Verknüpfung

  • 0 = Keine
  • 1 = DO1
  • 2 = DO2
  • 3 = DO1 und DO2

20001

W

1

UInt16

(Reserviert)

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.