DOCA0006DE-08

Befehlsanforderung

In der folgenden Tabelle wird eine Modbus-Befehlsanforderung beschrieben:

Slave-Nummer

Funktionscode

Befehlsblock

CRC

Registeradresse

Befehlsbeschreibung

1–247

16 (W)

5250 (bis zu 5374)

Der Befehl besteht aus einer Befehlsnummer und einer Reihe von Parametern. Eine ausführliche Beschreibung von jedem Befehl finden Sie in der Befehlsliste.

HINWEIS: Jeder der reservierten Parameter kann einen beliebigen Wert haben, wie z. B. „0“.

Prüfung

In der folgenden Tabelle wird ein Befehlsblock beschrieben:

Registeradresse

Inhalt

Größe (Int16)

Daten (Beispiel)

5250

Befehlsnummer

1

2008 (Tarif einstellen)

5251

(Reserviert)

1

0

5252–5374

Parameter

n

4 (Tarif = 4)

HINWEIS: Die Befehlsnummer 2008 unterstützt nur einen Parameter mit der Größe 1.

Befehlsergebnis

Registeradresse

Inhalt

Größe (Int16)

Daten (Beispiel)

5375

Nummer des angeforderten Befehls

1

2008 (Tarif einstellen)

5376

Ergebnis

Liste der Befehlsergebniscodes:

  • 0 = gültiger Vorgang

  • 3000 = Ungültiger Befehl

  • 3001 = Ungültiger Parameter

  • 3002 = Ungültige Parameteranzahl

  • 3007 = Vorgang nicht ausgeführt

1

0 (gültiger Vorgang)

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.