DOCA0006DE-08

Digitaleingänge (PM3255)

Das Messgerät unterstützt zwei Digitaleingänge – DI1 und DI2.

Die Digitaleingänge haben vier Betriebsarten:

  • Normaler Eingangsstatus: Wird für einfache EIN-/AUS-Digitaleingänge verwendet. Die Digitaleingänge können OF- oder SD-Signale eines Leistungsschalters sein.

  • Mehrfachtarif-Steuerung: Sie können den Tarif entweder über die Kommunikationsschnittstelle, über die interne Uhr oder über 1 bzw. 2 Tarifeingänge steuern. Die Tarifsteuerung über die Tarifeingänge erfolgt, indem eine entsprechende Kombination von EIN- oder AUS-Signalen an die Eingänge angelegt wird. Jede dieser EIN- oder AUS-Signal-Kombinationen bewirkt, dass das Messgerät die Energie in einem bestimmten Tarifregister erfasst. Informationen zur Eingangscodierung finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

  • Eingangsimpulsmessung: Sie können Eingangsimpulsmessungsmodi für das Messgerät konfigurieren, um die Impulse für die WAGES-Anwendung zu erfassen. Um diese Funktion zu aktivieren, stellen Sie die Impulsfrequenz für die Eingangsimpulsmessung ein (Impuls/Einheit). Das Messgerät zählt die Impulse und berechnet die Anzahl der Einheiten. Eine Impulsdauer oder ein Impulsstopp von weniger als 10 ms ist für die Impulszählung ungültig.

  • Energierücksetzung: Die Energierücksetzungsfunktion setzt die Teilenergie, die Energie nach Tarif und die Phasenenergie zurück. Die Zurücksetzung wird durch ein EIN-Signal aktiviert, das länger als 10 ms anhält.

In der folgenden Tabelle wird die Eingangscodierung im Binärformat beschrieben:

Eingangsspannung

Aktiver Tarif

Messgerät mit vier Tarifen:

DI1/DI2 = AUS/AUS

Tarif 1 aktiv

DI1/DI2 = AUS/EIN

Tarif 2 aktiv

DI1/DI2 = EIN/AUS

Tarif 3 aktiv

DI1/DI2 = EIN/EIN

Tarif 4 aktiv

Messgerät mit zwei Tarifen:

(Immer mit DI1 verknüpft, DI2 kann potenzialfrei bleiben oder für eine andere Betriebsart konfiguriert werden)

DI1 = AUS

Tarif 1 aktiv

DI1 = EIN

Tarif 2 aktiv

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.