DOCA0006DE-08

Digitalausgänge

Adresse

Register

Aktion
(L/S/SB)

Größe

Typ

Einheiten

Beschreibung

PM3250

PM3255

0x25C8

9673

R

1

UInt16

Steuerungsmodusstatus von Digitalausgang 1:

  • 2 = Alarm
  • 3 = Energie
  • 0xFFFF = Deaktivieren

0x25D0

9681

R

1

UInt16

Steuerungsmodusstatus von Digitalausgang 2

0x25C2

9667

R

2

Bitmap

Digitalausgangsstatus:

  • 0 = Relais offen
  • 1 = Relais geschlossen
  • Bit 1 = DO1-Status
  • Bit 2 = DO2-Status

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.