Liste des fonctions
|
Code de la fonction |
Nom de la fonction |
|
|---|---|---|
|
Décimale |
Hexadécimale |
|
|
3 |
0x03 |
Lire les registres de maintien |
|
16 |
0x10 |
Registres Write Multiple |
|
43/14 |
0x2B/0x0E |
Lire l’identification d’appareil |
|
20 |
0X14 |
Lire enregistrement de fichier |
Par exemple :
-
Pour lire différents paramètres de l’appareil, utilisez la fonction 3 (Lecture).
-
Pour modifier le tarif, utilisez la fonction 16 (Écrire) pour envoyer une commande à l’appareil.
Pour lire les informations relatives aux journaux flexibles, vous pouvez utiliser des registres Modbus supplémentaires.
|
Pour lire les informations des journaux flexibles |
||
|---|---|---|
|
Code de la fonction |
1 octet |
0x14 |
|
Nombre d’octets |
1 octet |
Octets 0x07 à 0xF5 |
|
Sous-requête x, Type de référence |
1 octet |
6 |
|
Sous-requête x, Numéro de fichier |
2 octets |
0x0001 |
|
Sous-requête x, Numéro d’enregistrement |
2 octets |
Registre (45408) |
|
Sous-requête x, Longueur d’enregistrement |
2 octets |
Registre (45407) |