DOCA0006FR-08

Mesures de sécurité

L’installation, le raccordement, les tests et l’entretien doivent être effectués conformément aux normes électriques nationales et européennes.
DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle (EPI) adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Consultez les normes NFPA 70E, CAN/CSA Z462 ou autres normes locales.
  • L’installation et l’entretien de cet équipement doivent être effectués par du personnel qualifié.
  • Coupez toute alimentation de cet appareil et de l’équipement dans lequel il est installé avant de travailler sur ou dans l’équipement.
  • Utilisez toujours un tensiomètre correctement calibré pour vous assurer de l’absence totale de tension.
  • Considérez le câblage des communications et des E/S comme sous tension et dangereux jusqu’à preuve du contraire.
  • Avant de procéder à des inspections visuelles, des essais ou des interventions de maintenance sur cet équipement, débranchez toutes les sources de courant et de tension. Partez du principe que tous les circuits sont sous tension jusqu’à ce qu’ils aient été mis complètement hors tension, testés et étiquetés. Faites particulièrement attention à l’agencement du réseau électrique. Tenez compte de toutes les sources d’alimentation électrique, en particulier du potentiel de retour de tension.
  • Ne dépassez pas les valeurs nominales maximales de cet appareil.
  • Remettez en place tous les appareils, portes et couvercles avant de mettre cet appareil sous tension.
  • Ne court-circuitez jamais le secondaire d’un transformateur de tension (TT).
  • N’ouvrez jamais le circuit d’un transformateur de courant (CT).
  • Utilisez toujours des TC externes mis à la terre pour les entrées de courant.
  • N’installez jamais des TC ou des TCBT dans un équipement où ils dépasseraient 75 % de l’espace de câblage d’une section de l’équipement.
  • N’installez jamais des TC, des TCBT ou des compteurs là où ils risqueraient de bloquer des ouvertures d’aération, ni dans des zones d’échappement d’arc électrique d’organe de coupure.
  • Sécurisez les conducteurs de secondaire des TC ou TCBP de façon à éviter tout contact avec des circuits sous tension.
  • Ne montez pas le compteur à moins de 50 mm de tout circuit sous tension, y compris les conducteurs primaires, les bornes primaires et les cosses primaires.
  • Ne laissez pas le compteur entrer en contact avec l’isolation intérieure du panneau à l’intérieur de l’armoire.
  • N’utilisez pas d’eau ni aucun autre liquide pour nettoyer le produit. Utilisez un chiffon de nettoyage pour retirer la saleté. Si la saleté ne peut être retirée, contactez votre représentant local de l’assistance technique.
  • Avant l’installation, vérifiez le calibre et les caractéristiques des dispositifs de protection contre les surintensités côté alimentation. Ne dépassez pas le courant ou la tension nominaux maximum du compteur.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT
Fonctionnement inattendu
N’utilisez pas cet appareil pour les applications critiques de commande ou de protection dans lesquelles la sécurité du personnel ou de l’équipement dépend du fonctionnement du circuit de commande.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
AVERTISSEMENT
Résultats de données inexacts
  • Ne vous reposez pas seulement sur les données apparaissant sur l’afficheur ou dans le logiciel pour déterminer si cet appareil fonctionne correctement ou est en conformité avec toutes les normes applicables.
  • N’utilisez pas les données apparaissant sur l’afficheur ou dans le logiciel comme substitut à de bonnes pratiques de travail ou de maintenance d’équipement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
AVERTISSEMENT
Risque de compromettre la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité du système
  • Changez les mots de passe, codes d’accès et codes PIN par défaut afin d’empêcher tout accès non autorisé aux paramètres et aux informations de l’appareil.
  • Désactivez les ports/services et comptes par défaut non utilisés, quand cela est possible, pour réduire au minimum les voies d’entrée des attaques malveillantes.
  • Protégez les appareils en réseau par plusieurs niveaux de cyberdéfense (pare-feu, segmentation du réseau, détection des intrusions et protection du réseau).
  • Suivez les bonnes pratiques de cybersécurité (moindre privilège, séparation des tâches, etc.) afin de limiter le risque de communication non autorisée, de perte, de modification de données et de journaux, d’interruption des services ou de fonctionnement inattendu.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?