DOCA0157ES-09

Emparejamiento selectivo de dispositivos inalámbricos con las páginas web

Paso

Acción

1

Abra un programa de editor de textos y cree un archivo .csv que contenga el RF-id de los dispositivos inalámbricos que desea emparejar con la pasarela. Las direcciones Modbus se asignarán a los dispositivos inalámbricos por orden de su RF-id en el archivo.

Por ejemplo, tal como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

  • La dirección Modbus 1 se asignará al dispositivo inalámbrico con RF-id = E2079424

  • La dirección Modbus 2 se asignará al dispositivo inalámbrico con RF-id = E2079439 y así sucesivamente.

2

Inicie sesión en la página web. Consulte Conexión a páginas web.

3

Navegue hasta Configuración > Comunicación > Configuración de la red inalámbrica.

4

Si se ha especificado en el plan de frecuencia de radio, elija el canal de comunicación adecuado en la ficha Comunicación.

5

Navegue hasta Configuración > Dispositivos > Dispositivos inalámbricos > Selective Wireless Device Scanning.

6

Haga clic en Importar para importar el archivo .csv.

Resultado: Se muestra un mensaje de confirmación.

7

Busque en el entorno para descubrir la lista importada de dispositivos inalámbricos.

Para obtener más información sobre el descubrimiento de dispositivos inalámbricos, consulte Principio de emparejamiento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?