DOCA0157DE-09

Selektive Kopplung der Wireless-Geräte über die Webseiten

Schritt

Aktion

1

Öffnen Sie ein Texteditor-Programm und erstellen Sie eine CSV-Datei mit der RF-ID der Wireless-Geräte, die mit dem Gateway gekoppelt werden sollen. Die Modbus-Adressen werden den Wireless-Geräten in der Reihenfolge ihrer RD-ID in der Datei zugewiesen.

Beispielsweise wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

  • Modbus-Adresse 1 wird dem Wireless-Gerät mit der RF-ID = E2079424 zugewiesen.

  • Modbus-Adresse 2 wird dem Wireless-Gerät mit der RF-ID = E2079439 zugewiesen usw.

2

Melden Sie sich bei den Webseiten an. Siehe Anmeldung bei den Webseiten.

3

Navigieren Sie zu Einstellungen > Kommunikation > Konfiguration des Wireless-Netzwerks.

4

Sofern im Funkfrequenzplan angegeben, wählen Sie den zutreffenden Kommunikationskanal auf der Registerkarte Kommunikation aus.

5

Navigieren Sie zu Einstellungen > Geräte > Drahtlose Geräte (Wireless) > Selektive Abfrage der Wireless-Geräte.

6

Klicken Sie auf Importieren, um die CSV-Datei zu importieren.

Ergebnis: Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

7

Scannen Sie die Umgebung, um die importierte Liste der Wireless-Geräte zu erfassen.

Weitere Informationen zur Erkennung der Wireless-Geräte finden Sie unter Kopplungsprinzip.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?