Emparejamiento no selectivo de dispositivos inalámbricos con el software EcoStruxure Power Commission
Siga los pasos que se indican en la tabla para poner en marcha la pasarela PowerTag Link con el software EcoStruxure Power Commission (vista clásica):
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Conecte la pasarela PowerTag Link al PC. |
|
2 |
Inicie el software EcoStruxure Power Commission. |
|
3 |
Haga clic en en la pantalla de bienvenida. Resultado: La ventana muestra todos los dispositivos conectados en la red. |
|
4 |
Seleccione el dispositivo en la lista y haga clic en el botón Buscar dispositivos de la esquina inferior izquierda para continuar. Haga clic en el botón Agregar dispositivos de la esquina inferior izquierda para añadir la pasarela PowerTag Link al nuevo proyecto. Complete la información del proyecto en las siguientes pantallas y haga clic en el botón Continuar para finalizar. Resultado: Se crea un nuevo proyecto con la pasarela PowerTag Link (vista de cuadro eléctrico/comunicación). |
|
5 |
Haga clic en el botón Conectar a dispositivo para establecer la conexión. Una vez establecida la conexión, seleccione la opción Configurar. Resultado: Se muestra la pantalla de descubrimiento de dispositivos inalámbricos. |
|
6 |
Haga clic en Explorar para descubrir los dispositivos inalámbricos. Resultado: Se muestran los dispositivos inalámbricos descubiertos. |
|
7 |
Haga clic en Localizar para encontrar el dispositivo inalámbrico en un panel eléctrico. Resultado: Se muestra el cuadro de diálogo Localizar dispositivo inalámbrico y el dispositivo inalámbrico asociado parpadea en verde constantemente en el panel eléctrico. |
|
8 |
Haga clic en DETENER PARPADEO para detener el parpadeo del dispositivo una vez que se ha identificado. |
|
9 |
Haga clic en el icono de flecha hacia abajo. Resultado: Aparece la página de parámetros de configuración. |
|
10 |
Especifique la etiqueta del dispositivo inalámbrico. |
|
11 |
Especifique el nombre del activo (nombre de la carga) en el que se encuentra en el edificio en el campo Nombre de la carga. |
|
12 |
Seleccione el uso de la carga en la lista Uso. |
|
13 |
Seleccione el calibre del interruptor automático en la lista Calibre del interruptor automático asociado (A) para calcular el porcentaje de cargas. |
|
14 |
Seleccione la secuencia de fases correspondiente a la secuencia física cableada del panel en la lista Secuencia de fases. |
|
15 |
La carga funciona cuando la potencia es >= (W) (kWh) desplazando el control deslizante hacia la izquierda o la derecha. |
|
16 |
Haga clic en el botón Escribir en el dispositivo para descargar la información de emparejamiento y la información completada de PowerTag en la pasarela PowerTag Link. Resultado: Se muestra el mensaje write to device successful (Escritura en dispositivo completada) una vez finalizada la descarga. |
|
17 |
Haga clic en el botón Escribir en el dispositivo para guardar la configuración de la pasarela PowerTag Link en el proyecto. Resultado: Se muestra el mensaje Escritura en proyecto completada al finalizar. |
-
En el software EcoStruxure Power Commission, cualquier pasarela, como por ejemplo la pasarela PowerTag Link, se definirá como Dispositivo.
-
De forma predeterminada, el protocolo Modbus TCP está habilitado en la pasarela PowerTag Link para ofrecer la posibilidad de establecer la conexión con el software EcoStruxure Power Commission. No obstante, si se producen problemas al establecer la conexión con el software, compruebe que el protocolo Modbus TCP esté habilitado mediante las páginas web.