DOCA0157DE-09

Nicht-selektive Kopplung von Wireless-Geräten mit der Software EcoStruxure Power Commission

Befolgen Sie die in der Tabelle angegebenen Schritte, um das PowerTag Link-Gateway mit der Software EcoStruxure Power Commission (klassische Ansicht) in Betrieb zu nehmen:

Schritt

Aktion

1

Verbinden Sie das PowerTag Link-Gateway mit dem PC.

2

Starten Sie die Software EcoStruxure Power Commission.

3

Klicken Sie im Begrüßungsbildschirm auf Geräteerkennung starten.

Ergebnis: Das Fenster Geräte erkennen zeigt alle mit dem Netzwerk verbundenen Geräte an.

4

Wählen Sie das Gerät in der Liste aus und klicken Sie auf Geräte suchen in der unteren linken Ecke, um fortzufahren.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Geräte hinzufügen in der unteren linken Ecke, um das PowerTag Link-Gateway zum neuen Projekt hinzuzufügen.

Vervollständigen Sie die Projektdetails in den nächsten Bildschirmen und klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Weiter.

Ergebnis: Ein neues Projekt mit dem PowerTag Link-Gateway wird erstellt (Schaltfeld-/Kommunikationsansicht).

5

Klicken Sie auf die Schaltfläche Mit Gerät verbinden, um eine Verbindung herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wählen Sie die Option Konfigurieren aus.

Ergebnis: Der Bildschirm zur Erkennung der Wireless-Geräte wird angezeigt.

6

Klicken Sie auf Scan, um die Wireless-Geräte zu erkennen.

Ergebnis: Die erkannten Wireless-Geräte werden angezeigt.

7

Klicken Sie auf Lokalisieren, um das Wireless-Gerät in einem elektrischen Schaltfeld ausfindig zu machen.

Ergebnis: Das Dialogfeld Drahtlosgerät lokalisieren wird angezeigt und das zugehörige Wireless-Gerät im Schaltfeld blinkt kontinuierlich grün.

8

Klicken Sie auf STOP BLINK, damit das Gerät, sobald es identifiziert wurde, das Blinken einstellt.

9

Klicken Sie auf das Symbol mit dem Nach-unten-Pfeil.

Ergebnis: Die Seite mit den Konfigurationsparametern wird angezeigt.

10

Geben Sie eine Bezeichnung für das Wireless-Gerät ein.

11

Geben Sie im Feld Komponentenname den Namen der Komponente (der Last) ein, wo sich das Gerät innerhalb des Gebäudes befindet.

12

Wählen Sie in der Liste Nutzung den Verwendungszweck der Last aus.

13

Wählen Sie in der Liste Zugeordnete Trennschalter-Nennleistung (A) die Nennleistung aus, um den Prozentsatz der Lasten zu berechnen.

14

Wählen Sie in der Liste Phasenfolge die Phasenfolge in Übereinstimmung mit der physischen Verdrahtungsfolge im Schaltschrank aus.

15

Last funktioniert, wenn die Leistung >= (W) (kWh) durch Bewegen des Schiebereglers nach links oder rechts.

16

Laden Sie die PowerTag-Kopplung und die eingetragenen Informationen in das PowerTag Link-Gateway herunter, indem Sie auf die Schaltfläche In Gerät schreiben klicken.

Ergebnis: Die Meldung Schreiben in Gerät erfolgreich wird angezeigt, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

17

Speichern Sie die Einstellungen des PowerTag Link-Gateways im Projekt, indem Sie auf die Schaltfläche In Projekt schreiben klicken.

Ergebnis: Die Meldung Schreiben in Projekt erfolgreich wird nach Abschluss nach Vorgangs angezeigt.

HINWEIS:
  • In der Software EcoStruxure Power Commission wird jedes Gateway, z. B. das PowerTag Link-Gateway, als Gerät definiert.

  • Standardmäßig ist das Modbus TCP-Protokoll im PowerTag Link-Gateway aktiviert, um die Möglichkeit zu bieten, eine Verbindung zur Software EcoStruxure Power Commission herzustellen. Sollten jedoch Probleme beim Aufbau einer Verbindung zur Software auftreten, vergewissern Sie sich, dass das Modbus TCP-Protokoll auf den Webseiten aktiviert ist.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?