DOCA0157FR-09

Appariement non sélectif d’équipements sans fil avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

Suivez les étapes figurant dans le tableau pour mettre en service la passerelle PowerTag Link avec le logiciel EcoStruxure Power Commission :

Étape

Action

1

Connectez la passerelle PowerTag Link au PC.

2

Démarrez le logiciel EcoStruxure Power Commission.

3

Cliquez sur Lancer la découverte des équipements sur l’écran d’accueil.

Résultat : la fenêtre Détecter des équipements affiche tous les équipements connectés du réseau.

4

Sélectionnez l’équipement dans la liste et cliquez sur le bouton Rechercher des équipements en bas à gauche pour continuer.

Cliquez sur Ajouter des équipements en bas à gauche pour ajouter la passerelle PowerTag Link au nouveau projet.

Renseignez les détails du projet dans les écrans suivants, puis cliquez sur le bouton Continuer.

Résultat : un nouveau projet avec la passerelle PowerTag Link est créé (vue Tableau /vue Communication).

5

Cliquez sur le bouton Connecter à l’équipement pour vous connecter. Une fois la connexion établie, sélectionnez l’option Configurer.

Résultat : l’écran de découverte des équipements sans fil s’affiche.

6

Cliquez sur Scruter pour détecter les équipements sans fil.

Résultat : les équipements sans fil découverts s’affichent.

7

Cliquez sur Localiser pour trouver l’équipement sans fil dans un panneau électrique.

Résultat : la boîte de dialogue Localiser un équipement sans fil s’affiche et l’équipement sans fil associé sur le panneau électrique clignote en vert en continu.

8

Une fois l’équipement identifié, cliquez sur ARRÊTER LE CLIGNOTEMENT pour qu’il arrête de clignoter.

9

Cliquez sur l’icône en forme de flèche vers le bas.

Résultat : la page des paramètres de configuration s’affiche.

10

Entrez le libellé de l’équipement sans fil.

11

Entrez le nom de l’actif (nom de la charge) hébergeant l’équipement dans le bâtiment, dans le champ Nom de l’actif.

12

Sélectionnez l’utilisation de la charge dans la liste Utilisation.

13

Sélectionnez la capacité du disjoncteur dans la liste Capacité du disjoncteur associé (A) pour calculer le pourcentage des charges.

14

Sélectionnez l’ordre des phases correspondant à l’ordre physique des fils dans le tableau, à partir de la liste Ordre des phases.

15

Réglez la valeur Charge fonctionne quand puissance >= (W) (kWh) en déplaçant le curseur vers la gauche ou la droite.

16

Téléchargez les informations renseignées et d’appariement PowerTag dans la passerelle PowerTag Link en cliquant sur le bouton Écrire dans l’équipement.

Résultat : le message Écriture dans l’équipement réussie s’affiche lorsque l’opération est terminée.

17

Enregistrez les paramètres de la passerelle PowerTag Link dans le projet en cliquant sur le bouton Écrire dans le projet.

Résultat : le message Écriture dans le projet réussie s’affiche lorsque l’opération est terminée.

NOTE:
  • Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, une passerelle telle que PowerTag Link est définie comme un équipement.

  • Par défaut, le protocole Modbus TCP est activé dans la passerelle PowerTag Link afin d’offrir la possibilité de se connecter au logiciel EcoStruxure Power Commission. Toutefois, en cas de problème de connexion au logiciel, vérifiez si le protocole Modbus TCP est activé à l’aide des pages web.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?