DOCA0157ES-09

Puesta en marcha de dispositivos inalámbricos con las páginas web

Principio de puesta en marcha

El principio de puesta en marcha de dispositivos inalámbricos consta de dos pasos:

  • Emparejamiento de los dispositivos inalámbricos con la pasarela

  • Configuración de los dispositivos inalámbricos

Principio de emparejamiento

La función de búsqueda de la pasarela permite descubrir los dispositivos inalámbricos existentes en el entorno de la pasarela. La pasarela asigna una dirección Modbus a cada dispositivo inalámbrico siguiendo el orden de descubrimiento.

Si define y carga una lista de emparejamientos, la pasarela solo emparejará los dispositivos inalámbricos que pertenezcan a esa lista. Consulte Emparejamiento selectivo de dispositivos inalámbricos con las páginas web.

Las opciones disponibles para el proceso de emparejamiento son:

  • Emparejamiento libre (consulte Emparejamiento libre de dispositivos inalámbricos con las páginas web), que se recomienda en los siguientes casos:

    • Cuando no se requiere ningún plan de direcciones Modbus en particular.

    • Cuando se emparejan como máximo 20 dispositivos inalámbricos.

  • Emparejamiento controlado (consulte Emparejamiento controlado de dispositivos inalámbricos con las páginas web), que se recomienda en los siguientes casos:

    • Cuando se requiere un plan de direcciones Modbus.

    • Cuando se emparejan más de 20 dispositivos inalámbricos.

    Esta opción podrá aplicarse en los siguientes casos:

    • Los dispositivos inalámbricos pueden alimentarse de manera individual.

    • La fuente de alimentación de cada dispositivo inalámbrico está protegida individualmente por un interruptor automático.

NOTA: Si tiene varios paneles, cada uno de ellos con dispositivos inalámbricos, se recomienda encender y poner en marcha cada pasarela PowerTag Link de una en una, si es posible. De esta manera, se detectarán solo los dispositivos inalámbricos necesarios específicos de cada pasarela PowerTag Link y se evitará detectar la larga lista de dispositivos.

Si se encienden otras pasarelas PowerTag Link mientras está poniendo en marcha una nueva pasarela PowerTag Link, la nueva pasarela PowerTag Link seleccionará automáticamente el canal de radio menos ocupado y creará su red en un canal distinto al de las pasarelas PowerTag Link anteriores. De este modo, se evita tener todos los dispositivos inalámbricos en un mismo canal de radio.

Sin embargo, si se conectan y ponen en marcha todos los paneles a la vez, busque únicamente los dispositivos inalámbricos necesarios en los distintos paneles y rechace los que no desee configurar con el panel que ha puesto en marcha actualmente. Todos los dispositivos inalámbricos rechazados se pueden detectar automáticamente de nuevo desde otra pasarela PowerTag Link sin ningún problema.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?