DOCA0157DE-09

Inbetriebnahme von Wireless-Geräten über die Webseiten

Prinzip der Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme von Wireless-Geräten besteht aus zwei Schritten:

  • Kopplung der Wireless-Geräte mit dem Gateway

  • Konfiguration der Wireless-Geräte

Kopplungsprinzip

Die Abfragefunktion des Gateways ermöglicht die Erkennung der in der Gateway-Umgebung vorhandenen Wireless-Geräte. Das Gateway weist jedem Wireless-Gerät eine Modbus-Adresse in der Reihenfolge der Erkennung zu.

Wenn Sie eine Kopplungsliste erstellen und hochladen, werden nur die in dieser Liste enthaltenen Wireless-Geräte mit dem Gateway gekoppelt. Siehe Selektive Kopplung der Wireless-Geräte über die Webseiten.

Für den Kopplungsprozess sind folgende Optionen verfügbar:

  • Freie Kopplung (siehe Freie Kopplung der Wireless-Geräte über die Webseiten), in folgenden Fällen empfohlen:

    • Es ist kein spezifischer Modbus-Adressplan erforderlich.

    • Es werden maximal 20 Wireless-Geräte gekoppelt.

  • Gesteuerte Kopplung (siehe Gesteuerte Kopplung der Wireless-Geräte über die Webseiten), in folgenden Fällen empfohlen:

    • Ein Modbus-Adressplan ist erforderlich.

    • Es werden mehr als 20 Wireless-Geräte gekoppelt.

    Diese Option kann angewendet werden, wenn:

    • die Wireless-Geräte einzeln gespeist werden können.

    • die Spannungsversorgung jedes Wireless-Geräts sesparat über einen Leistungsschalter geschützt ist.

HINWEIS: Wenn Sie über mehrere Schaltschränke verfügen und in jedem Schaltschrank Wireless-Geräte untergebracht sind, sollten die PowerTag Link-Gateways einzeln nacheinander eingeschaltet und in Betrieb genommen werden, sofern möglich. Dadurch wird sichergestellt, dass nur die erforderlichen Wireless-Geräte für jedes PowerTag Link-Gateway erkannt werden und keine lange Liste erkannter Geräte ausgegeben wird.

Wenn andere PowerTag Link-Gateways eingeschaltet werden, während Sie ein neues PowerTag Link-Gateway in Betrieb nehmen, wählt das neue PowerTag Link-Gateway automatisch den Funkkanal mit dem geringsten Verkehr und erstellt ein Netzwerk auf einem anderen Kanal als die vorherigen PowerTag Link-Gateways. Dadurch wird vermieden, dass alle Wireless-Geräte denselben Funkkanal verwenden.

Wenn jedoch alle Schaltschränke gleichzeitig eingeschaltet und in Betrieb genommen werden, lokalisieren Sie nur die jeweils erforderlichen Wireless-Geräte in den verschiedenen Schaltschränken und lehnen Sie diejenigen ab, die nicht mit dem derzeit in Betrieb genommenen Schaltschrank konfiguriert werden sollen. Alle abgelehnten Wireless-Geräte können dann problemlos von einem anderen PowerTag Link-Gateway automatisch erkannt werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?