DOCA0157FR-09

Procédure de configuration de capteurs HeatTag avec la page Web

Étape

Action

1

Sélectionnez Paramètres > Appareils > Appareils sans fil pour afficher la liste des appareils sans fil appariés. Pour plus d'informations sur la détection d'appareils sans fil, consultez la section Principe d'appariement.

Résultat : la liste des appareils appariés s'affiche.

2

Sélectionnez le capteur HeatTag requis et cliquez sur l'icône de crayon pour en modifier la configuration.

Résultat : les paramètres du capteur HeatTag s'affichent.

3

Renseignez le champ Adresse Modbus.

4

Renseignez le champ Nom de l'actif de l'appareil sans fil.

5

Renseignez le champ Label de l'appareil sans fil.

6

Dans Appareil, sélectionnez l’environnement dans lequel le capteur HeatTag est monté.

7

Dans Position du capteur, sélectionnez la position dans laquelle le capteur HeatTag est monté.

8

Dans ID de colonne, sélectionnez la colonne dans laquelle le capteur HeatTag est installé.

NOTE: La valeur dans le champ ID de colonne varie entre 1 et 20.

9

Dans Type de colonne, sélectionnez la configuration de la colonne.

NOTE: Les options affichées pour Type de colonne dépendent de la position de capteur sélectionnée.

10

Dans Numéro d’identification du tiroir, sélectionnez la colonne dans laquelle le capteur HeatTag est installé.

NOTE: Cette option n’est disponible que si l’option Tiroir basse tension est sélectionnée dans Position du capteur. La valeur dans le champ Numéro d’identification du tiroir varie entre 1 et 10.

11

Cliquez sur Appliquer les modifications pour enregistrer les paramètres. Cliquez sur Annuler les modifications pour rétablir les paramètres.

NOTE: Les paramètres ci-dessus ne sont disponibles que pour un tableau électrique basse tension.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?