DOCA0157ES-09

Procedimiento de configuración de los sensores HeatTag con la página web

Paso

Acción

1

Navegue hasta Configuración > Dispositivos > Dispositivos inalámbricos para ver la lista de los dispositivos inalámbricos emparejados. Para obtener más información sobre el descubrimiento de dispositivos inalámbricos, consulte Principio de emparejamiento.

Resultado: Se muestra una lista con los dispositivos emparejados.

2

Seleccione el sensor HeatTag deseado y haga clic en el icono del lápiz para modificar la configuración del dispositivo inalámbrico seleccionado.

Resultado: se muestran los parámetros del sensor HeatTag.

3

Especifique la Dirección de Modbus.

4

Especifique el Nombre de la carga del dispositivo inalámbrico.

5

Especifique la Etiqueta del dispositivo inalámbrico.

6

Seleccione el Equipo para definir en qué entorno se monta el sensor HeatTag.

7

Seleccione la Posición del sensor para elegir en qué posición se monta el sensor HeatTag.

8

Introduzca el Id. de celda para definir en qué celda se instala el sensor HeatTag.

NOTA: El valor de Id. de celda varía entre 1 y 20.

9

Seleccione el Tipo de celda para definir la configuración de la celda.

NOTA: Las opciones mostradas en Tipo de celda dependen de la posición del sensor seleccionada.

10

Introduzca el Id. de cajón para definir en qué cajón se instala el sensor HeatTag.

NOTA: Esta opción solo está disponible si en Posición del sensor se selecciona Cajón LV. El valor de Id. de cajón varía entre 1 y 10.

11

Haga clic en Aplicar cambios para guardar la configuración. Haga clic en Cancelar cambios para restaurar la configuración.

NOTA: La configuración anterior solo está disponible para el cuadro eléctrico LV.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?