Date/Heure
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Affichez la page Web PowerTag Link dans le navigateur Web. |
|
2 |
Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe. |
|
3 |
Cliquez sur . |
Mode manuel
La page permet de définir la date, l'heure et les paramètres SNTP comme indiqué dans la figure suivante :
Vous pouvez réinitialiser la date et l'heure manuellement ou automatiquement.
Pour réinitialiser la date et l'heure en mode Manuel, procédez comme suit :
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Sélectionnez . |
|
2 |
Entrez la au format aaaa-mm-jj. |
|
3 |
Entrez l' au format hh:mm:ss. |
|
4 |
Cliquez sur pour enregistrer les paramètres. Cliquez sur pour rétablir les paramètres. |
Pour réinitialiser la date et l'heure en mode Automatique, procédez comme suit :
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Sélectionnez pour configurer la date et l'heure automatiquement via SNTP/NTP. ou Sélectionnez pour configurer la date et l'heure via Modbus TCP. |
|
2 |
Cliquez sur pour enregistrer les paramètres. Cliquez sur pour rétablir les paramètres. |
Mode SNTP
Le protocole NTP (Network Time Protocol) est un protocole réseau conçu pour la synchronisation des horloges entre les systèmes informatiques sur les réseaux de données à commutation de paquets et à temps de latence variable.
Le protocole SNTP (Simple Network Time Protocol) est une mise en œuvre simplifiée de NTP, qui exploite le même protocole mais sans stocker les états sur de longues périodes. Il est utilisé dans les appareils intégrés et les applications qui ne nécessitent pas un haut niveau de précision d'horloge.
Lorsque la configuration automatique des horloges est sélectionnée et que des serveurs NTP sont configurés, la passerelle PowerTag Link peut communiquer avec le serveur et le protocole NTP pour synchroniser son horloge.
La passerelle PowerTag Link prend en charge la synchronisation des horloges avec un serveur distant utilisant le protocole SNTP. Lorsque le protocole SNTP est activé, la synchronisation des horloges à partir de l'un des serveurs sélectionnés peut être réalisée quel que soit l'intervalle de temps configuré. Les services Modbus Get Date-Time (code de fonction Fonction 43-15 : Read Date and Time (Lire la date et l'heure)) et Set Date-Time (code de fonction Fonction 43-16 : Écriture de la date et de l'heure) sont également pris en charge. L'heure est configurée au format 24 heures.
Mode automatique avec service SNTP
La passerelle PowerTag Link reçoit la date et l'heure du serveur SNTP après chaque intervalle de temps. Pour configurer la date et l'heure à l'aide des paramètres SNTP/NTP, procédez comme suit :
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Renseignez le champ en heures (entre 1 et 63). La valeur par défaut de l'intervalle de temps est 1. |
|
2 |
Sélectionnez pour obtenir l'adresse du serveur automatiquement des serveurs SNTP ou NTP. |
|
3 |
Sélectionnez . |
|
4 |
Entrez le nom ou l'adresse IP du serveur principal dans . Le serveur principal peut être saisi en indiquant :
|
|
5 |
Entrez le nom ou l'adresse IP du serveur secondaire dans . Ce paramètre est facultatif. |
|
6 |
Cliquez sur pour enregistrer les paramètres. Cliquez sur pour rétablir les paramètres. |