DOCA0157ES-09

Fecha/Hora

Paso

Acción

1

Abra la página web de PowerTag Link en el navegador web.

2

Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.

3

Haga clic en Configuración > General > FECHA/HORA.

Modo manual

La página FECHA/HORA se usa para configurar la fecha y la hora, así como los parámetros de SNTP tal y como se muestran en la figura siguiente:

NOTA: Cuando se apague la alimentación de una pasarela, esta se restablecerá a un valor predeterminado de fecha y hora. Dicho valor será 2000/1/1, 00:00:00.

Es posible restablecer la fecha y hora de manera manual o automática.

Siga el procedimiento de restablecimiento de la fecha y la hora en modo Manual:

Paso

Acción

1

Seleccione Manual.

2

Introduzca la Fecha siguiendo el formato aaaa-mm-dd.

3

Introduzca la Hora siguiendo el formato hh:mm:ss.

4

Haga clic en Aplicar cambios para guardar la configuración. Haga clic en Cancelar cambios para restaurar la configuración.

Siga el procedimiento de restablecimiento de la fecha y la hora en modo Automático:

Paso

Acción

1

Seleccione Sincronización de red a través de SNTP/NTP para configurar la fecha y la hora automáticamente a través de SNTP/NTP.

O bien

Seleccione Sincronización de red a través de Modbus TCP para configurar la fecha y la hora mediante Modbus TCP.

2

Haga clic en Aplicar cambios para guardar la configuración. Haga clic en Cancelar cambios para restaurar la configuración.

Modo SNTP

El protocolo de tiempo de redes (NTP) es un protocolo de red para la sincronización horaria entre sistemas informáticos con redes de datos de latencia variable y conmutación de paquetes.

Una implementación menos compleja de NTP, que utiliza el mismo protocolo sin el almacenamiento de estado en periodos de tiempo extendidos, se conoce como Simple Network Time Protocol. Se utiliza en dispositivos incorporados y en aplicaciones que no requieren una sincronización de gran precisión.

Cuando se selecciona la configuración de hora automática y se configuran los servidores NTP, la pasarela PowerTag Link puede comunicarse con NTP y el servidor para sincronizar la hora.

La pasarela PowerTag Link admite la sincronización horaria con un servidor remoto a través de SNTP. Cuando se activa el protocolo SNTP, puede llevarse a cabo la sincronización horaria de uno de los servidores de hora seleccionados en cada intervalo configurado; además, admite los servicios de hora de Modbus Get Date-Time (consulte Función 43-15: Lectura de fecha y hora) y Set Date-Time (consulte Función 43-16: Escritura de fecha y hora). La hora se configura en el formato de 24 horas.

Modo automático con servicio SNTP

La pasarela PowerTag Link recibe la fecha y la hora del servidor SNTP después de cada intervalo de consulta. Siga el procedimiento para configurar la fecha y la hora mediante los parámetros de SNTP/NTP:

Paso

Acción

1

Introduzca el valor de Intervalo de consulta en horas comprendidas entre 1 y 63. El valor predeterminado del intervalo de consulta es 1.

2

Seleccione Obtener servidores SNTP/NTP automáticamente a través de DHCP/BOOTP para obtener la dirección del servidor automáticamente de los servidores SNTP o NTP.

3

Seleccione Manual.

4

Escriba el nombre o la dirección IP del servidor primario en el parámetro Servidor SNTP/NTP primario.

El servidor primario puede ser:

  • Dirección IPv4

  • Dirección IPv6

  • Nombre del dominio

5

Escriba el nombre o la dirección IP del servidor secundario en el parámetro Servidor SNTP/NTP secundario. Este parámetro es opcional.

6

Haga clic en Aplicar cambios para guardar la configuración. Haga clic en Cancelar cambios para restaurar la configuración.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?