DOCA0157ES-09

Descripción

La notificación de eventos se utiliza para enviar mensajes de correo electrónico cuando los dispositivos inalámbricos activan una alarma. El administrador configura las alarmas, que pueden enviarse a muchos usuarios.

Requisito previo

Consulte con el administrador para obtener la conexión de TI correcta para acceder al puerto, a Internet y al servidor de correo electrónico.

Principio

Paso

Acción

1

La pasarela PowerTag Link envía un correo electrónico al servidor de correo electrónico configurado o al MTA (agente de transferencia de correo) a través del protocolo SMTP.

2

El MTA reenvía el mensaje al MDA (Mail Delivery Agent) del cliente de correo electrónico.

3

El MDA entrega el correo electrónico al cliente o MUA (Mail User Agent) mediante el protocolo POP3 o IMAP.

Recomendaciones

  • Para garantizar la entrega segura del correo electrónico al MTA, la pasarela PowerTag Link debe actualizarse con el firmware más reciente disponible para poder utilizar los mecanismos de transferencia de correo electrónico de seguridad recientes. Sin embargo, esto no garantizará una compatibilidad total con la versión más reciente del proveedor de servicios de correo electrónico web. Schneider Electric no es responsable de estas políticas ni de su impacto en la capacidad de entrega del correo electrónico.

  • Schneider Electric recomienda, siempre que sea posible, usar un servidor de correo electrónico en las instalaciones (en lugar de un proveedor de servicios de correo electrónico web) con una política de seguridad clara y estable definida por el departamento de TI del cliente.

  • Schneider Electric recomienda seleccionar TLS/SSL o STARTTLS como modo de seguridad de conexión entre la pasarela PowerTag Link y el servidor SMTP de correo electrónico. Por lo tanto, se recomienda utilizar un servidor SMTP de correo electrónico que sea compatible al menos con uno de estos dos modos. La opción Ninguno solo se proporciona para la compatibilidad con servidores SMTP de correo electrónico anteriores. Como la opción Ninguno no proporciona una comunicación segura, no recomendamos su uso, por lo que debe evitarse.

    ADVERTENCIA
    RIESGO POTENCIAL PARA LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
    Utilice TLS 1.2 para el cifrado de notificaciones de correo electrónico.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

  • Para proteger su correo electrónico del rastreo, compruebe que su servidor de correo electrónico sea compatible con TLS 1.2. En determinados casos, las notificaciones se pueden enviar mediante SSL, TLS 1.0 o TLS 1.1. Sin embargo, esto no se recomienda.

  • Cada proveedor de servicios de correo electrónico web tiene su propia política de seguridad y sus propios mecanismos de protección de datos para comprobar la reputación del emisor, detectar mensajes de correo no deseado, etc. Schneider Electric no es responsable de estas políticas ni de su impacto en la capacidad de entrega del correo electrónico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?