DOCA0157FR-09

Description

La notification d'événements permet d'envoyer des e-mails lorsque les appareils sans fil déclenchent une alarme. L'administrateur configure les alarmes, lesquelles peuvent être envoyées à de nombreux utilisateurs.

Prérequis

Demandez à l'administrateur de vous fournir une connexion permettant d'accéder au port, à Internet et au serveur e-mail.

Principe

Etape

Action

1

La passerelle PowerTag Link envoie un e-mail au serveur de messagerie/MTA (Mail Transfer Agent) à l’aide du protocole SMTP.

2

Le MTA transmet le message au MDA (Mail Delivery Agent) du client de messagerie.

3

Le MDA envoie l’e-mail au client/MUA (Mail User Agent) à l’aide du protocole POP3 ou IMAP.

Recommandations

  • Pour garantir l'envoi sécurisé de l'e-mail au MTA, la passerelle PowerTag Link doit avoir le dernier firmware en date et utiliser les dernières fonctionnalités de sécurité concernant le transfert d'e-mails. Cependant, ceci ne garantit pas une compatibilité totale avec la dernière version du fournisseur de service e-mail par Internet. Schneider Electric décline toute responsabilité vis-à-vis de ces politiques et de leur impact sur la délivrabilité des e-mails.

  • Dans la mesure du possible, Schneider Electric préconise d'utiliser un serveur de messagerie local (au lieu d'un fournisseur de service de messagerie par Internet), avec une politique de sécurité claire définie par le service informatique du client.

  • Schneider Electric recommande de sélectionner TLS/SSL ou STARTTLS pour sécuriser la connexion entre la passerelle PowerTag Link et le serveur SMTP de messagerie. Il est donc vivement conseillé d'utiliser un serveur SMTP de messagerie qui prenne en charge au moins l'un de ces deux modes. L'option Aucun n'est fournie qu'à des fins de compatibilité avec les anciens serveurs SMTP de messagerie. Comme cette option Aucun ne sécurise pas la communication, son utilisation n'est pas recommandée et doit être évitée.

    AVERTISSEMENT
    RISQUES POUVANT AFFECTER LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
    Utilisez le protocole TLS 1.2 pour chiffrer les notifications par messagerie électronique.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

  • Pour protéger vos messages électroniques contre les programmes renifleurs, vérifiez que votre serveur de messagerie prend en charge TLS 1.2. Il est possible, dans certaines situations, d'envoyer des notifications à l'aide des protocoles SSL, TLS 1.0 ou TLS 1.1. Toutefois, leur utilisation n'est pas recommandée.

  • Chaque fournisseur de service de messagerie par Internet met en place ses propres politiques de sécurité et mécanismes de protection des données pour vérifier la réputation de l'émetteur, détecter les spams, etc. Schneider Electric décline toute responsabilité vis-à-vis de ces politiques et de leur impact sur la délivrabilité des e-mails.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?