DOCA0157FR-09

Services réseau IP

La page Services réseau IP permet de configurer les protocoles réseau et les services de détection.

Etape

Action

1

Affichez la page Web PowerTag Link dans le navigateur Web.

2

Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe.

3

Cliquez sur Paramètres > Communication > Services réseau IP.

La passerelle PowerTag Link prend en charge HTTPS/HTTP, Modbus/TCP, DNS, SNTP et les services de détection.

Le numéro du port HTTP par défaut est 80.

Pour configurer les paramètres HTTPS, procédez comme suit :

Etape

Action

1

Cochez la case Activer pour activer le service HTTPS. La case Activé est cochée par défaut.

2

Affichez le numéro de port HTTPS. La valeur par défaut est 443.

3

Cliquez sur Appliquer les modifications pour enregistrer les paramètres. Cliquez sur Annuler les modifications pour rétablir les paramètres.

NOTE: Désactiver le mode HTTPS représente un risque en termes de cybersécurité. Les nouvelles valeurs du port HTTP/HTTPS doivent être définies conformément aux recommandations de l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Le non-respect de cette recommandation peut déconnecter la page Web, ce qui ne peut être résolu que par le rétablissement des réglages d’usine de la passerelle PowerTag Link dans le cadre d’une procédure de réinitialisation de niveau 2.

Pour configurer les paramètres Modbus/TCP, procédez comme suit :

Etape

Action

1

Cochez la case Activer pour activer le service Modbus/TCP. La case Activé est cochée par défaut.

2

Affichez le numéro de port du réseau Modbus/TCP. La valeur par défaut est 502.

3

Cliquez sur Appliquer les modifications pour enregistrer les paramètres. Cliquez sur Annuler les modifications pour rétablir les paramètres.

Pour configurer les services de détection, procédez comme suit :

Etape

Action

1

Cochez la case Activer pour activer le service de détection. La case Activé est cochée par défaut.

2

Cochez la case Mode silencieux. La case Mode silencieux est cochée par défaut.

3

Affichez le numéro de port du réseau discovery. La valeur par défaut est 5357.

4

Cliquez sur Appliquer les modifications pour enregistrer les paramètres. Cliquez sur Annuler les modifications pour rétablir les paramètres.

Affichez le numéro de port des réseaux DNS et SNTP. Les ports par défaut sont 53 et 123 respectivement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?