DOCA0157ES-09

Servicios de red IP

La página Servicios de red IP se usa para configurar los protocolos de red y los servicios de detección.

Paso

Acción

1

Abra la página web de PowerTag Link en el navegador web.

2

Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.

3

Haga clic en Ajustes > Comunicación > Servicios de red IP.

La pasarela PowerTag Link es compatible con HTTPS/HTTP, Modbus/TCP, DNS, SNTP y los servicios de detección.

El valor predeterminado del número de puerto HTTP es 80.

Siga el procedimiento que se describe a continuación para configurar los parámetros de HTTPS:

Paso

Acción

1

Seleccione la casilla de verificación Habilitar para activar el servicio HTTPS. La casilla de verificación Habilitar está seleccionada de forma predeterminada.

2

Muestre el número de puerto del HTTPS. El valor predeterminado es 443.

3

Haga clic en Aplicar cambios para guardar la configuración. Haga clic en Cancelar cambios para restaurar la configuración.

NOTA: Deshabilitar el modo HTTPS es un riesgo que va contra las prácticas recomendadas de ciberseguridad. Los nuevos valores del puerto HTTP/HTTPS deben definirse de acuerdo con las recomendaciones de la Autoridad para la asignación de números en Internet (IANA, por sus siglas en inglés). Si no se sigue esta recomendación, la página web puede desconectarse, lo que solo podrá resolverse mediante un procedimiento de restablecimiento de nivel 2 para restaurar la configuración de fábrica de la pasarela PowerTag Link.

Siga el procedimiento que se describe a continuación para configurar los parámetros de Modbus/TCP:

Paso

Acción

1

Seleccione la casilla de verificación Habilitar para activar el servicio Modbus/TCP. La casilla de verificación Habilitar está seleccionada de forma predeterminada.

2

Muestre el número de puerto de la red Modbus/TCP. El valor predeterminado es 502.

3

Haga clic en Aplicar cambios para guardar la configuración. Haga clic en Cancelar cambios para restaurar la configuración.

Siga el procedimiento que se describe a continuación para configurar los servicios de detección:

Paso

Acción

1

Seleccione la casilla de verificación Habilitar para activar el servicio de detección. La casilla de verificación Habilitar está seleccionada de forma predeterminada.

2

Seleccione la casilla de verificación Modo silencioso. La casilla de verificación Modo silencioso está seleccionada de forma predeterminada.

3

Muestre el número de puerto de la red discovery. El valor predeterminado es 5357.

4

Haga clic en Aplicar cambios para guardar los ajustes. Haga clic en Cancelar cambios para restaurar la configuración.

Muestre el valor del puerto del DNS y de la red SNTP. El valor predeterminado del número de puerto es 53 y 123, respectivamente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?