DOCA0157DE-09

IP-Netzwerkdienste

Die Seite IP-Netzwerkservice wird verwendet, um die Netzwerkprotokolle und Erkennungsdienste zu konfigurieren.

Schritt

Aktion

1

Starten Sie die Website von PowerTag Link im Webbrowser.

2

Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

3

Klicken Sie auf Einstellungen > Kommunikation > IP-Netzwerkdienste.

Das PowerTag Link-Gateway unterstützt HTTPS/HTTP, Modbus/TCP, DNS, SNTP und Erkennungsdienste.

Der Standardwert für die HTTP-Portnummer ist 80.

Gehen Sie vor wie folgt, um die HTTPS-Parameter zu konfigurieren:

Schritt

Aktion

1

Markieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren, um den HTTPS-Dienst zu aktivieren. Das Kontrollkästchen Aktivieren ist standardmäßig markiert.

2

Zeigen Sie die HTTPS-Portnummer an. Der Standardwert ist 443.

3

Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, um die Einstellungen zu speichern. Klicken Sie auf Änderungen verwerfen, um die Einstellungen rückgängig zu machen.

HINWEIS: Die Deaktivierung des HTTPS-Modus stellt im Vergleich zu den Best Practices für die Cybersicherheit ein Risiko dar. Die neuen Werte des HTTP/HTTPS-Ports müssen in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Internet Assigned Numbers Authority (IANA) definiert werden. Die Nichtbeachtung dieser Empfehlung kann die Trennung der Verbindung zur Webseite zur Folge haben. Dieses Problem kann nur durch einen Reset der Ebene 2 behoben werden, bei dem das PowerTag Link-Gateway auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Modbus/TCP-Parameter zu konfigurieren:

Schritt

Aktion

1

Markieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren, um den Modbus/TCP-Dienst zu aktivieren. Das Kontrollkästchen Aktivieren ist standardmäßig markiert.

2

Zeigen Sie die Portnummer des Modbus/TCP-Netzwerks an. Der Standardwert ist 502.

3

Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, um die Einstellungen zu speichern. Klicken Sie auf Änderungen verwerfen, um die Einstellungen rückgängig zu machen.

Gehen Sie vor wie folgt, um die Erkennungsdienste zu konfigurieren:

Schritt

Aktion

1

Markieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren, um den Discovery-Dienst zu aktivieren. Das Kontrollkästchen Aktivieren ist standardmäßig markiert.

2

Markieren Sie das Kontrollkästchen Silent-Modus. Das Kontrollkästchen Silent-Modus ist standardmäßig markiert.

3

Zeigen Sie die Portnummer des discovery-Netzwerks an. Der Standardwert ist 5357.

4

Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, um die Einstellungen zu speichern. Klicken Sie auf Änderungen verwerfen, um die Einstellungen rückgängig zu machen.

Zeigen Sie den Portwert des DNS- und SNTP-Netzwerks an. Der Standardwert für die Portnummer ist 53 bzw. 123.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?