DOCA0157FR-09

Présentation

La fonction de remplacement de passerelle défectueuse vous permet de télécharger la configuration de passerelle. Si la passerelle tombe en panne, vous pouvez charger l'ancienne configuration dans la nouvelle passerelle.

AVIS
RISQUES POUVANT AFFECTER LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
  • Chiffrez le fichier de configuration et protégez-le avec un mot de passe pour en préserver l'intégrité et la confidentialité. La plupart des utilitaires de compression effectuent cette opération.
  • Stockez l'archive chiffrée dans un répertoire local ou réseau, dont les contrôles d'accès permettent d'éviter tout accès non autorisé au fichier.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
NOTE: le fichier de configuration généré par la passerelle PowerTag Link contient des informations sensibles sur la sécurité de la passerelle PowerTag Link.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?