DOCA0157ES-09

Descripción general

La sustitución de una pasarela no operativa es una función que le permite descargar la configuración de la pasarela. Si la pasarela sufre una avería, podrá cargar la configuración anterior guardada en la nueva pasarela.

AVISO
RIESGO POTENCIAL PARA LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
  • Cifre el archivo y protéjalo con una contraseña para asegurarse de que se conserven su integridad y confidencialidad. La mayoría de las utilidades de compresión pueden realizar este tipo de operaciones.
  • Almacene el archivo cifrado en una ubicación del PC o en un directorio de red donde se fuercen los controles de acceso para evitar cualquier acceso no autorizado al archivo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
NOTA: El archivo de configuración generado por la pasarela PowerTag Link contiene información confidencial relativa a la seguridad de la pasarela PowerTag Link.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?