DOCA0157ES-09

Pantalla de PowerTag Link

Presentación

La pantalla de PowerTag Link permite supervisar datos de dispositivos inalámbricos emparejados con una misma pasarela PowerTag Link. Solo puede mostrar datos de supervisión procedentes de sensores de energía PowerTag.

Período de actualización

El período de actualización máximo de la pantalla de PowerTag Link es:

  • 30 segundos como mínimo cuando el período de comunicación inalámbrica del sensor de energía PowerTag está establecido en menos de 30 segundos

  • Igual que el período de comunicación inalámbrica del sensor de energía PowerTag cuando el período de comunicación inalámbrica está establecido en más de 30 segundos

NOTA:
  • Asigne un nombre de activo a la pantalla de PowerTag Link para evitar confusiones cuando se utilicen varias pasarelas PowerTag Link y pantallas de PowerTag Link.

  • Una vez finalizada la configuración de la pantalla de PowerTag Link, pueden transcurrir hasta 10 minutos hasta que el nombre de activo se muestre en la pantalla. A esta función se accede desde las páginas web de PowerTag Link.

Pantalla de PowerTag Link emparejada con pasarela PowerTag Link

La pantalla de PowerTag Link emparejada con una pasarela PowerTag Link puede supervisar:

  • Mediciones de 19 sensores de energía PowerTag como máximo

  • Alarmas de 19 dispositivos inalámbricos como máximo

Pantalla de PowerTag Link emparejada con pasarela PowerTag Link HD

La pantalla de PowerTag Link emparejada con una pasarela PowerTag Link HD puede supervisar:

  • Mediciones de 20 sensores de energía PowerTag como máximo

  • Alarmas de 99 dispositivos inalámbricos como máximo

Los 20 sensores de energía PowerTag supervisados mediante la pantalla de PowerTag Link corresponden a los sensores con las primeras 20 direcciones Modbus.

Para asignar la dirección Modbus de los sensores de energía PowerTag, consulte Configuración de dispositivos inalámbricos con las páginas web.

NOTA:
  • La secuencia de dirección Modbus se utiliza para obtener la misma clasificación de dispositivos en la pantalla de PowerTag Link, que se tendrá en cuenta para la integración de sistemas como SCADA y BMS.

  • Los sensores de energía PowerTag se seleccionan en función de las direcciones Modbus. Se seleccionan para mostrarse las 20 direcciones Modbus inferiores.

Descripción

A
Botón ESC
B
Botones de navegación
C
Botón OK
D
Pantalla LCD
NOTA: Si no se utilizan los botones de la pantalla de PowerTag Link durante 5 minutos, la pantalla pasará automáticamente al modo de standby.

Estructura de menús

En el diagrama siguiente se explica la estructura de menús de la pantalla de PowerTag Link:

En el menú Cargas se muestra la lista de los sensores de energía PowerTag identificados por el Nombre del activo de los sensores de energía PowerTag que se configuran.

Alarmas de la pantalla de PowerTag Link

En la tabla siguiente se explican las diferentes alarmas que se muestran en la pantalla de PowerTag Link:

Dispositivo inalámbrico

Descripción de la alarma

Tipo de alarma

Mensaje de alarma en la pantalla

Sensor de energía PowerTag

Sobrecorriente

Genérico

Línea 1: Nombre del activo

Línea 2: Sobrecorriente

Caída de tensión

Genérico

Línea 1: Nombre del activo

Línea 2: Caída de tensión

Sensor HeatTag

Temperatura por encima del umbral

Específico

Línea 1: Nombre del activo

Línea 2: T°>umbral

Humedad relativa por encima del umbral

Específico

Línea 1: Nombre del activo

Línea 2: HR%>umbral

Módulo de control PowerTag

Alarma generada cuando cambia el estado de una entrada digital

Específico

Línea 1: PTS ID N, donde N es la dirección Modbus del módulo de control PowerTag

Línea 2: Entrada digital cambio

Las alarmas de los sensores de energía PowerTag se generan automáticamente. Las alarmas de los módulos de control PowerTag y las alarmas de los sensores HeatTag deben configurarse específicamente.

Para obtener más información sobre cómo configurar las alarmas específicas, consulte Página Configuración de alarmas.

Procedimiento de puesta en marcha

  1. Conecte la alimentación de la pantalla de PowerTag Link.

    Resultado: La pantalla de PowerTag Link se enciende y se muestra la siguiente pantalla.

  2. Empareje la pantalla de PowerTag Link con la pasarela PowerTag Link. Consulte Procedimiento de configuración de PowerTag Energy ●63 y M250/630 con página web.

    Resultado: Una vez realizado el emparejamiento, se muestra una lista vacía del nombre del activo en el menú Cargas.

NOTA: Puede tardar hasta 10 minutos en sincronizarse la lista de nombres de activos de los sensores de energía PowerTag y mostrarse en el menú Cargas.

Una vez completada la sincronización, la pantalla de PowerTag Link está lista para utilizarse.

Procedimiento de retirada de servicio

La retirada de servicio local solo podrá realizarse cuando la pantalla de PowerTag Link haya perdido la comunicación con la pasarela.

  1. Haga clic en Menú principal > Ajustes > Retirada de servicio.

    Resultado: Se muestra una pantalla con una rueda girando y el dispositivo queda desemparejado.

  2. Si el paso anterior no se realiza correctamente, ponga la pantalla fuera de servicio a través de la pasarela PowerTag Link. Para obtener más información sobre la retirada de servicio, consulte Desemparejamiento de dispositivos inalámbricos con la página web.

    NOTA: Para saber si la pantalla de PowerTag Link ha perdido la comunicación, haga clic en Menú principal > Diagnóstico > Estado de comunicación.

    La pérdida de comunicación se indica mediante un indicador LED virtual de color rojo. En la pantalla también se mostrará el mensaje COM.Loss junto con el valor medido.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?