DOCA0157FR-09

Afficheur PowerTag Link

Présentation

L'afficheur PowerTag Link peut surveiller les données émanant d'équipements sans fil appariés à la même passerelle PowerTag Link. Il n'affiche que les données de surveillance provenant des capteurs PowerTag Energy.

Période d'actualisation

La période d'actualisation maximale de l’afficheur PowerTag Link est :

  • de 30 secondes minimum lorsque la période de communication sans fil du capteur PowerTag Energy est réglée sur moins de 30 secondes

  • identique à la période de communication sans fil du capteur PowerTag Energy lorsque la période de communication sans fil est réglée sur plus de 30 secondes

NOTE:
  • Attribuez un nom à l'afficheur PowerTag Link pour éviter la confusion lorsque plusieurs passerelles PowerTag Link et afficheurs PowerTag Link sont utilisés.

  • Une fois la configuration de l'afficheur PowerTag Link finalisée, il faut jusqu'à 10 minutes pour obtenir le nom de l'actif affiché à l'écran. Cette fonctionnalité est accessible dans les pages Web PowerTag Link.

Afficheur PowerTag Link apparié à la passerelle PowerTag Link

L'afficheur PowerTag Link apparié à une passerelle PowerTag Link peut surveiller :

  • les mesures d'au maximum 19 capteurs PowerTag Energy

  • les alarmes d’au maximum 19 appareils sans fil

Afficheur PowerTag Link apparié à la passerelle PowerTag Link HD

L'afficheur PowerTag Link apparié à une passerelle PowerTag Link HD peut surveiller :

  • les mesures d'au maximum 20 capteurs PowerTag Energy

  • les alarmes d’au maximum 99 appareils sans fil

Les 20 capteurs PowerTag Energy surveillés par l'afficheur PowerTag Link sont ceux qui ont les 20 premières adresses Modbus.

Pour affecter l'adresse Modbus des capteurs PowerTag Energy, consultez la section Configuration d'appareils sans fil avec les pages Web.

NOTE:
  • La séquence de l'adresse Modbus est utilisée pour obtenir le même tri d'appareils sur l'afficheur PowerTag Link, à intégrer dans un système type SCADA ou BMS, par exemple.

  • Les capteurs PowerTag Energy sont sélectionnés en fonction des adresses Modbus. Les 20 premières adresses Modbus sont sélectionnées pour être affichées.

Description

A
Bouton ESC
B
Touches de navigation
C
Bouton OK
D
Ecran LCD
NOTE: Si les boutons de l'afficheur PowerTag Link ne sont pas utilisés pendant 5 minutes, l'écran se met automatiquement en veille.

Structure de menu

Le schéma ci-dessous décrit la structure des menus de l'afficheur PowerTag Link :

Le menu Charges affiche la liste des capteurs PowerTag Energy identifiés par le champ Nom de l'actif correspondant aux capteurs PowerTag Energy configurés.

Alarmes sur l'afficheur PowerTag Link

Le tableau suivant présente les différentes alarmes visibles sur l'afficheur PowerTag Link :

Appareil sans fil

Description de l'alarme

Type d'alarme

Message d'alarme sur l’afficheur

Capteur PowerTag Energy

Surintensité

Générique

Ligne 1 : Nom de l'actif

Ligne 2 : Surintensité

Perte de tension

Générique

Ligne 1 : Nom de l'actif

Ligne 2 : Perte de tension

Capteur HeatTag

Température supérieure au seuil

Spécifique

Ligne 1 : Nom de l'actif

Ligne 2 : T° > seuil

Humidité relative supérieure au seuil

Spécifique

Ligne 1 : Nom de l'actif

Ligne 2 : HR % > seuil

Modules PowerTag Control

Alarme générée lorsque l’état d’une entrée numérique est modifié

Spécifique

Ligne 1 : N° d'ID PTS, N est l'adresse Modbus du module PowerTag Control

Ligne 2 : Commutateur D-In

Les alarmes des capteurs PowerTag Energy sont générées automatiquement. Les alarmes des modules PowerTag Control et celles des capteurs HeatTag doivent être configurées spécifiquement.

Pour plus d'informations sur la configuration des alarmes spécifiques, consultez la section Page Configuration d'alarme.

Procédure de mise en service

  1. Mettez l'afficheur PowerTag Link sous tension.

    Résultat : l'afficheur PowerTag Link s'allume et l'écran suivant apparaît.

  2. Appariez l'afficheur PowerTag Link à la passerelle PowerTag Link. Reportez-vous à la section Procédure de configuration des capteurs PowerTag Energy ●63 et M250/630 avec la page Web.

    Résultat : une fois l'appariement terminé, une liste vide du nom de l'actif est affichée dans le menu Charges.

NOTE: Il faut jusqu'à 10 minutes pour synchroniser la liste des actifs des capteurs PowerTag Energy et l'afficher dans le menu Charges.

Une fois la synchronisation effectuée, l'afficheur PowerTag Link est prêt à l'emploi.

Procédure de mise hors service locale

La mise hors service locale n'est possible que si l'afficheur PowerTag Link a perdu la communication avec la passerelle.

  1. Cliquez sur Menu principal > Paramètres > Mise hors service.

    Résultat : un écran apparaît avec une roue en rotation et l'appareil est désapparié.

  2. Si cette étape n'aboutit pas, mettez l'afficheur hors service à l'aide de la passerelle PowerTag Link. Pour plus d'informations sur la mise hors service, consultez la section Désappariement d'appareils sans fil avec la page Web.

    NOTE: Pour savoir si l'afficheur PowerTag Link a perdu la communication, cliquez sur Menu principal > Diagnostic > Etat de communication.

    Un voyant rouge virtuel signale la perte de communication. Un message COM.Loss et la valeur mesurée apparaissent aussi à l'écran.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?