PowerTag Link-Display
Einführung
Das PowerTag Link-Display ermöglicht die Überwachung der Daten der mit demselben PowerTag Link-Gateway gekoppelten Wireless-Geräte. Es können nur Daten von PowerTag-Energiesensoren überwacht werden.
Aktualisierungsperiode
Maximale Aktualisierungsperiode des PowerTag Link-Displays:
-
mindestens 30 Sekunden, wenn die Wireless-Kommunikationsperiode des PowerTag-Energiesensors auf einen Wert unter 30 Sekunden eingestellt wird
-
identisch mit der Wireless-Kommunikationsperiode des PowerTag-Energiesensors bei einer Wireless-Kommunikationsperiode über 30 Sekunden
-
Weisen Sie dem PowerTag Link-Display einen Anlagennamen zu, um Verwechslungen zu vermeiden, wenn mehrere PowerTag Link-Gateways und PowerTag Link-Displays zum Einsatz kommen.
-
Nach Abschluss der Konfiguration des PowerTag Link-Displays kann es bis zu 10 Minuten dauern, bis der Anlagenname auf dem Bildschirm angezeigt wird. Diese Funktion wird auf den PowerTag Link-Webseiten realisiert.
Mit einem PowerTag Link-Gateway gekoppeltes PowerTag Link-Display
Ein PowerTag Link-Display, das mit einem PowerTag Link-Gateway gekoppelt ist, kann Folgendes überwachen:
-
Messwerte von max. 19 PowerTag-Energiesensoren
-
Alarme von maximal 19 Wireless-Geräten
Mit einem PowerTag Link HD-Gateway gekoppeltes PowerTag Link-Display
Ein PowerTag Link-Display, das mit einem PowerTag Link HD-Gateway gekoppelt ist, kann Folgendes überwachen:
-
Messwerte von max. 20 PowerTag-Energiesensoren
-
Alarme von maximal 99 Wireless-Geräten
Die 20 vom PowerTag Link-Display überwachten PowerTag-Energiesensoren entsprechen den Sensoren mit den ersten 20 Modbus-Adressen.
Informationen zur Zuweisung der Modbus-Adresse der PowerTag-Energiesensoren finden Sie hier: Konfiguration der Wireless-Geräte über die Webseiten.
-
Die Sequenz der Modbus-Adresse ermöglicht dieselbe Geräteanordnung auf dem PowerTag Link-Display, die für eine Systemintegration wie z. B. SCADA und BMS berücksichtigt wird.
-
Die Auswahl der PowerTag-Energiesensoren erfolgt auf der Grundlage der Modbus-Adressen. Es werden die 20 niedrigeren Modbus-Adressen zur Anzeige ausgewählt.
Beschreibung
- A
- ESC-Taste
- B
- Navigationstasten
- C
- OK-Taste
- D
- LCD-Anzeige
Menüstruktur
Das nachstehende Diagramm zeigt die Menüstruktur des PowerTag Link-Displays:
Über das Menü Verbraucher wird die Liste der PowerTag-Energiesensoren aufgerufen, die über den Anlagennamen der konfigurierten PowerTag-Energiesensoren identifiziert wurden.
Alarme auf dem PowerTag Link-Display
In der nachstehenden Tabelle werden die verschiedenen auf dem PowerTag Link-Display angezeigten Alarme erläutert:
|
Wireless-Gerät |
Alarmbeschreibung |
Alarmtyp |
Alarmmeldung auf dem Display |
|---|---|---|---|
|
PowerTag-Energiesensor |
Überstrom |
Generisch |
Zeile 1: Anlagenname Zeile 2: Überstrom |
|
Spannungsverlust |
Generisch |
Zeile 1: Anlagenname Zeile 2: Spannungsverlust |
|
|
HeatTag-Sensor |
Temperatur über Schwellenwert |
Spezifisch |
Zeile 1: Anlagenname Zeile 2: T°>Schwellenwert |
|
Relative Luftfeuchtigkeit über Schwellenwert |
Spezifisch |
Zeile 1: Anlagenname Zeile 2: RH%>Schwellenwert |
|
|
PowerTag-Steuerungsmodul |
Alarm bei Änderung des Status eines Digitaleingangs generiert |
Spezifisch |
Zeile 1: PTS ID N, wobei N der Modbus-Adresse des PowerTag-Steuerungsmoduls entspricht Zeile 2: D-Ein Schalter |
Die Alarme der PowerTag-Energiesensoren werden automatisch generiert. Die Alarme der PowerTag-Steuerungsmodule und der HeatTag-Sensoren müssen spezifisch konfiguriert werden.
Weitere Informationen zur Konfiguration spezifischer Alarme finden Sie hier: Seite „Alarmkonfiguration“.
Verfahren zur Inbetriebnahme
-
Schalten Sie die Spannungsversorgung des PowerTag Link-Displays ein.
Ergebnis: Das PowerTag Link-Display wird eingeschaltet und der folgende Bildschirm angezeigt.
-
Koppeln Sie das PowerTag Link-Display mit dem PowerTag Link-Gateway. Siehe Verfahren zur Konfiguration des PowerTag Energy ●63 und M250/630 über die Webseiten.
Ergebnis: Im Anschluss an den Kopplungsvorgang wird im Menü Verbraucher eine leere Liste für Anlagennamen angezeigt.
Nach Abschluss der Synchronisation ist das PowerTag Link-Display einsatzbereit.
Verfahren zur lokalen Außerbetriebnahme
Es kann nur dann eine lokale Außerbetriebnahme durchgeführt werden, wenn die Kommunikation zwischen PowerTag Link-Display und Gateway getrennt wurde.
-
Klicken Sie auf .
Ergebnis: Es wird ein Bildschirm mit einem sich drehenden Rad angezeigt und die Gerätekopplung wird aufgehoben.
-
Was der obige Schritt nicht erfolgreich, dann nehmen Sie das Display über das PowerTag Link-Gateway außer Betrieb. Weitere Informationen zur Außerbetriebnahme finden Sie hier: Aufhebung der Kopplung der Wireless-Geräte über die Webseiten.
HINWEIS: Um zu ermitteln, ob das PowerTag Link-Display die Kommunikation verloren hat, klicken Sie auf .Ein Kommunikationsverlust wird anhand einer virtuellen roten LED-Anzeige ausgewiesen. Außerdem werden auf dem Bildschirm die Meldung KOMM.Verlust und der gemessene Wert angezeigt.