DOCA0157FR-09

Opération de restauration

Il est possible de remplacer une passerelle PowerTag Link qui fonctionne mal ou ne fonctionne plus par une nouvelle passerelle et de restaurer la configuration précédente si le fichier de sauvegarde a été généré au préalable à la fin du processus de mise en service.

Pour restaurer la configuration, procédez comme suit :

Étape

Action

1

Affichez la page Web de l'PowerTag Link dans le navigateur Web.

2

Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe.

3

Cliquez sur Maintenance > Sauvegarder et restaurer.

4

Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier de sauvegarde.

5

Cliquez sur le bouton Restaurer pour restaurer la configuration.

  • Validez l'opération de restauration dans la fenêtre de confirmation et cliquez sur Oui.

  • Attendez la fin du processus de restauration.

NOTE: La fonction Sauvegarde et restauration ne fonctionne que pour une passerelle PowerTag Link de même référence. Cela signifie que vous ne pouvez appliquer un fichier de sauvegarde d’une A9XWD20 qu’à une A9XWD20 et non d’une A9XMWD20 à une A9XMWD100.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?