DOCA0157ES-09

Operación de restauración

Es posible sustituir una pasarela PowerTag Link defectuosa o no operativa por otra nueva, así como restaurar la configuración en el caso de que el archivo de copia de seguridad se haya creado al final del proceso de puesta en marcha.

Siga los pasos que se indican en la tabla siguiente para restaurar y configurar los parámetros:

Paso

Acción

1

Abra la página web del PowerTag Link en el navegador web.

2

Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.

3

Haga clic en Mantenimiento > Copia de seguridad y restauración.

4

Haga clic en Examinar para seleccionar el archivo de copia de seguridad.

5

Haga clic en el botón Copia de seguridad para restaurar la configuración.

  • Valide la operación de restauración en la ventana emergente de confirmación y haga clic en .

  • Espere hasta que finalice el proceso de restauración.

NOTA: La función Copia de seguridad y restauración solo funciona para la misma referencia de pasarela PowerTag Link. Esto significa que solo puede aplicar un archivo de copia de seguridad de una A9XWD20 a una A9XWD20, y no de una A9XMWD20 a una A9XMWD100.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?