2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Attivazione impostazioni estese per oscurante/tapparella

Master / Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Oscurante/tapparella

Impostazioni rapide per oscurante/tapparella

 

Impostazioni estese per oscurante/tapparella

No

Qui è possibile attivare le impostazioni estese per oscurante/tapparella.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?