2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Oggetti di gruppo per impostazioni rapide per tapparella

N.

Nome

Funzione oggetto

Lunghezza

Comportamento

Tipo dati

55

Uscita master 1+2 nome del canale

Movimento in modo manuale

1 bit

Ricevuto

1.008 Su/Giù

56

Uscita master 1+2 nome del canale

Stop in modo manuale (tapparella)

1 bit

Ricevuto

1.007 Step

57

Uscita master 1+2 nome del canale

Posizione altezza in modo manuale

1 byte

Ricevuto

5.001 Percentuale (0...100%)

70

Uscita master 1+2 nome del canale

Feedback per altezza

1 byte

Invio

5.001 Percentuale (0...100%)

75

Uscita master 1+2 nome del canale

Feedback per spostamento

1 bit

Invio

1.010 Start/Stop

76

Uscita master 1+2 nome del canale

Feedback per ultima direzione

1 bit

Invio

1.008 Su/Giù

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?