2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Oggetti di gruppo della modalità automatica per tapparella

N.

Nome

Funzione oggetto

Lunghezza

Comportamento

Tipo dati

60

Uscita master 1+2 nome del canale

Movimento in modo automatico

1 bit

Ricevuto

1.008 Su/GIÙ

61

Uscita master 1+2 nome del canale

Stop in modo automatico (tapparella)

1 bit

Ricevuto

1.007 Step

62

Uscita master 1+2 nome del canale

Posizione altezza in modo automatico

1 byte

Ricevuto

5.001 Percentuale (0...100%)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?