2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Oggetti di gruppo per indicatore di guasto

N.

Nome

Funzione oggetto

Lunghezza

Comportamento

Tipo dati

27

Master

Guasto - Interno

1 bit

Invio

1.001 commutazione

28

Master

Guasto - Esterno

1 bit

Invio

1.001 commutazione

L’oggetto Guasto - Interno segnala i guasti interni del dispositivo rilevati durante l’autotest. Il tool di aggiornamento del firmware del dispositivo Schneider-Electric può essere utilizzato per diagnosticare il guasto con la funzione diagnostica integrata.

L’oggetto Guasto - Esterno segnala guasti di installazione esterni. Il tool di aggiornamento del firmware del dispositivo Schneider-Electric può essere utilizzato per diagnosticare il guasto con la funzione diagnostica integrata.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?