MTN6705-0008S / MTN6805-0008

Principio di funzionamento

Un movimento di riferimento può essere attivato da un telegramma sull’oggetto di calibrazione centrale o dopo un certo numero di movimenti. Una volta attivato un movimento di riferimento, l’azionamento si sposta nella posizione di riferimento desiderata (posizione finale). Se entrambe le posizioni finali sono state impostate come posizioni di riferimento, l’azionamento si sposterà nella posizione finale più vicina a seconda della posizione attuale.

Per garantire che l’azionamento raggiunga in modo affidabile la posizione finale desiderata, l’attuatore aggiunge una tolleranza pari al 5% del tempo di esecuzione totale al tempo di movimento calcolato per ogni movimento di riferimento.


NOTA: Se durante una funzione di calibrazione viene attivato un allarme meteo o un’altra funzione di livello superiore, la funzione di calibrazione viene annullata e viene eseguita la funzione di livello superiore.


Per canale:

Master / Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Oscurante/tapparella

Calibrazione

-Impostazioni automatiche, di blocco e di calibrazione

Calibrazione

Disattivato

Attivato

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?