Oggetti di gruppo della modalità automatica “Blocco”
|
N. |
Nome |
Funzione oggetto |
Lunghezza |
Comportamento |
Tipo dati |
|---|---|---|---|---|---|
|
64 |
Uscita master 1+2 nome del canale |
Blocco del modo automatico |
1 bit |
Ricevuto |
1.003 Abilita |
|
72 |
Uscita master 1+2 nome del canale |
Feedback per modo automatico |
1 bit |
Invio |
1.003 Abilita |
A seconda dell’impostazione, il blocco automatico viene attivato o disattivato alla ricezione di un nuovo valore del telegramma:
-
“Blocco automatico” = “con valore oggetto 0”
Se “Blocco automatico” = “0”: il blocco automatico è attivo.
Se “Blocco automatico” = “1”: il blocco automatico è inattivo. -
“Blocco automatico” = “con valore oggetto 1”
Se “Blocco automatico” = “0”: il blocco automatico è inattivo.
Se “Blocco automatico” = “1”: il blocco automatico è attivo.
Inoltre è possibile impostare il comportamento dell’azionamento alla fine del blocco automatico.
È anche possibile definire separatamente la risposta del controllo automatico alla ricezione di un telegramma di controllo manuale.