Reazione del relè alla caduta di tensione del bus
Se la tensione del bus scende sotto i 18 V, l’azionamento può essere commutato in uno stato parametrizzato. L’azionamento può essere definito come in movimento in Salita o Discesa oppure fermo (Stop), rimanendo così nello stato precedente al guasto (Nessuna reazione). Allo stesso tempo, la posizione attuale del relè viene salvata nel dispositivo.
Impostazioni possibili:
-
Nessuna reazione: l’azionamento rimane nello stato attuale, cioè rimane fermo oppure continua a eseguire il movimento attuale fino al termine dei tempi di esecuzione.
-
Stop: l’azionamento si arresta immediatamente.
-
Salita: l’azionamento si sposta verso l’alto. Se stava eseguendo un movimento di discesa, si arresta e attende una pausa di inversione preimpostata di 300 ms prima di iniziare il movimento di salita.
-
Discesa: l’azionamento si sposta verso il basso. Se stava eseguendo un movimento di salita, si arresta e attende una pausa di inversione preimpostata di 300 ms prima di iniziare il movimento di discesa.
Quando si effettuano le impostazioni, tenere presente che le funzioni di sicurezza di livello superiore non sono attive durante una caduta di tensione del bus. Per evitare possibili danni, è utile effettuare le impostazioni in modo che gli azionamenti si trovino in una posizione sicura durante una caduta di tensione del bus.